This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010941:光电二极管、发射极和 LED 角度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1495571/tida-010941-photodiode-emitter-and-led-angle

器件型号:TIDA-010941

工具/软件:

大家好、


我看到、在许多设计中、所有三个部件都是特定角度的。 有人能解释这一点吗? 如何得出这个角度,以及我们在选择或放置这三个组件时需要确保什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    用于烟雾探测的光电传感器使用米氏散射物理作为基本原理。  与瑞利散射相比,米氏散射没有闭合形式的数学解。  因此、这些角度通过使用不同波长的 LED 和相应的光电二极管进行测量来凭经验确定、同时也会改变这些分量的半角。  通常、一旦根据所收集的测量数据选择一组光学元件以及理想角度、就会对光室进行一次设计。

    多年来、在这一领域进行了大量的研究。  典型的在线资源将提供有关此主题的更多详细信息。  在 此处可以找到有关此主题的研究论文。  nfpa.org 也有大量关于这个主题的信息。

    对于市售产品、我们通常看到的正向散射角为140至160度、反向散射角为60至80度。  TIDA-010941的角度为125度正向 IR 和30度反向散射蓝色、以更大限度地提高专门用于烟雾类型分析的两种波长的 SNR。

    此致、

    David