This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:如何为单相图腾柱 PFC 开发直流/交流转换器逻辑

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500099/tida-010933-how-to-develop-the-dc-to-ac-converter-logic-for-single-phase-totem-pole-pfc

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

您好、

我目前正在尝试仿真双向单相图腾柱 PFC。 到目前为止、我已经能够实现将240V 交流电转换为400V 直流电的交流/直流转换。

我正在尝试确定 PFC 的双向功能、但无法为其开发控制逻辑。  目前、我正在使用 PI 控制器的 Simulink 模块、在没有微控制器的情况下进行开发。  

有人能帮我了解 PFC 如何将400V DC 转换为240V AC、如何对其进行控制、以及用于开发此转换器的直流转交流功能的开关图吗?

要阅读的任何参考资料也会有帮助。

此致、

Rahul Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:
    基本上、图腾柱 PFC 的运行与同步升压转换器非常相似、但具有极性。

    如果考虑 同步升压转换器、您会发现它是同步降压转换器。 图腾柱也是如此:它可以将230V AC 的电力升压到400V DC、并可以将400V DC 的电力降压到230V AC。

    因此、当您只关注电流的符号时、图腾柱 PFC 就会成为图腾柱逆变器。

    我希望这种解释是清楚的。 如果没有-请告诉我。

    谨致问候、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要根据正确的电流方向更改 MOSFET 的开关模式? 如何操作?开关模式将是什么?

    此致、

    Rahul Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:
    无需更改开关模式。  

    在理想升压转换器中、如果保持占空比 D = 1 - Vin/Vout、除纹波之外将没有电流。 如果您增加占空比、电流将从输入端流向输出端变为正电流。 如果降低电流 占空比、从输出端到输入端的电流将变为负值。  

    图腾柱也是如此-您可以通过操作占空比来控制电流方向。  

    谨致问候、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、明白了。 非常感谢

    此致、
    Rahul Gandhi