This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:时间常数

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500587/tida-010232-time-constant

器件型号:TIDA-010232

工具/软件:

你好

我对 TIDA-010232参考设计 TIDUEZ8C 有疑问。

RC 电路时间常数的计算公式为(15)。

τ= RisoP//RSTP×CisoP

但我想知道这是否是公式。

-是否有必要在计算公式中包括 RisoN 和 CisoN ?

-条件表明 RisoN 较小且 RisoP 较高,但例如,​​这些值设置为什么?

-是否有任何其他条件下的方程(15)持有?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mutoh:

    假设  RisoN 较小、而 RisoP 较高、则该公式为简化公式。  要确认这一点、一个好方法是通过仿真来查看您自己是否存在此情况。

    请问您将此设计用于哪种应用?

    -开尔文