This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500612/tida-01606-tida-01606-issue

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

大家好、我有关于实验4设置和浪涌电流保护的问题。

实验过程中提到:

将直流母线电压缓慢斜升至800V

将交流电网电压斜升至230Vrms (L-N)、即400V L-L

然后在电压达到230Vrms 时立即将"1"写入 TINV_allRelaySet、以避免浪涌电流限制电阻器(47Ω)过热

为避免损坏交流电源、我改用了三相电网。 但是、在我的测试中、即使我在开启电网后的1秒内设置 TINV_allRelaySet = 1、47Ω 电阻器仍会烧毁。

因此我想问:

1.在开启交流电网电源之前设置 TINV_allRelaySet = 1是否可以接受?

2.是否确实有必要将电网电压缓慢提升至230Vrms? 或者直接连接到电网(400V L-L)是否安全?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung、

    必须考虑逆变器和交流电网之间的电压差。   

    考虑电阻器的功耗大小

    逆变器应在连接之前锁相到电网、以更大限度地减少由于较大电压差而产生的大浪涌

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 EMI 滤波电容器的无功负载、这会使电阻器升温