This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:光伏逆变器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1500371/tida-010938-solar-inverter

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

我想为 TIDA-010938采购 EVM、1号 什么是成本? 我无法进入网站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI 的参考设计不可订购。 这些设计的目的是提供客户可以开始自己设计所需的所有信息。

    您可以在 TI.com 上找到所有所需的信息、例如设计指南、原理图、BOM、存储在 xlsx 中、光绘文件、并且实际位于 CAD/Symbol 一个完整的 Altium 数据库下面、该数据库包含创建此设计所需的完整信息。

    简而言之、参考设计是不可订购的。

    希望它可以帮助您作为设计的起点。

    此致

    哈拉尔德