This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:C110在电路中的功能是什么?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1491967/pmp20873-what-is-the-function-of-c110-in-the-circuit

部件号:PMP20873

工具/软件:

大家好:

我想知道电路中是否需要 C110?


如果是、它的作用是什么?

此致

蔡怡轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C110是用于共模噪声考虑的 Y 电容器。 如果您在隔离式转换器之前使用 PMP20873 PFC 级作为 PSU 的第一级、则需要该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu 先生、您好!

    感谢您的回复。

    此致

    蔡怡轩