This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:直流/交流转换器问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1498322/tida-010933-issues-with-the-dc-ac-converter

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

您好!

我们已经成功地重新创建了设计的物理实现、但它仍然存在一些问题。

您能否解释一下 uinv_dcac.h 中的这段代码负责:

   if (((EPWM_getTripZoneFlagStatus (DCA_BASE)& EPWM_TZ_FLAG_DCBEVT1)){
    uINV_ACDC_FAULT=1
    }
问题在于、在实验8 (以及其他实验中、直流/直流转换器与直流/交流转换器结合使用)而不是实验9中、此条件始终会在清除 DCAC PWM 跳闸的瞬间触发跳闸。 在一些随机的时刻的一些原因,虽然一切工作正常,正弦波是存在的交流端子的逆变器(一个50Hz 蜂鸣然而总是来自它在那一刻,源我不能真正弄清楚)。
直流/直流部分可以正常工作:到目前为止、升压转换器和 CLLC 转换器没有问题。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilia:  

    该代码段会检查是否发生任何硬件故障、并发出软件故障标志。
    请检查电路板上的模拟交流电流传感器信号、同时检查 CMPSS4 (对于39C)或 CMPSS1 (对于 P55)的跳闸阈值是否对您的传感器有效。

    谨致问候、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seva:

    感谢您提供的信息! 是的、实际上这2个交流传感器是手动焊接的、因此我想坏的焊点可以解释问题的随机性。 我将回答这些问题、并告诉您情况如何。

    一切都是最好的!

    Ilia.