This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:宽范围激励电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1501109/tida-01527-wide-range-excitation-voltage

器件型号:TIDA-01527

工具/软件:

市场上不同类型的旋转变压器、客户正在寻找激励电压为2Vrms 至8Vrms 的旋转变压器解决方案? 在客户现有的 AD2S1210解决方案中、实现该目标的限制是有限的。

在此 TIDA 设计中、只有4Vrms 或7Vrms。 如何在该参考设计中实现2Vrms ~8Vrms 电压?

还是需要外部 PGA? 如果是、您推荐使用哪种 PGA 器件?

谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的提问。 我负责此设计的同事目前已离职、但我们会尽快回复您。

    此致、

    Ivana.