This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:Webench 电源设计器问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1501298/lmr33640-webench-power-designer-issues

器件型号:LMR33640

工具/软件:

您好、

是否有人在使用 Webench Power Designer 时遇到问题?

如果我尝试登录我的账户、为了检索我保存的设计、我会直接返回到"创建新的电源设计"页面。

如果我尝试创建新设计、页面就会挂起、显示"正在生成设计"进度指示器

如果我尝试使用"提交反馈"菜单选项、我会转到显示"抱歉、我们找不到您要查找的页面"的 surveymonkey.com 页面

如果只是我的帐户或 Webench 不起作用、我就无法解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    Webench 在我这边工作正常 请尝试访问 webench.ti.com/.../链接

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的及时回复

    我仍然有相同的症状,但它似乎是一个问题的 Chrome 在我们的办公室。 当我 使用 Microsoft Edge 访问 webench 时、我可以登录我的帐户、检索我的设计并生成新的设计、而不会出现任何问题。

    看起来浏览器更新破坏了一些东西

    此致、

    标记