This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:SPICE 模型稳态问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1496581/tps54308-spice-model-steady-state-issue

器件型号:TPS54308

工具/软件:

您好、

我 在 ANSYS TwinBuilder 仿真中使用 TPS54308。 为此、我导入了 TI 设计工具和仿真中提供的 SPICE 模型。

仿真后、我发现只会生成瞬态波形、而不是稳态。

提供的模型是否仅适用于瞬态分析?  

TPS54308未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 C)

*我已经尝试启用稳态=1。

请仔细研究一下。 如果有任何其他模型用于稳态分析、请提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYR 提供图像:

    电路:

    结果:Vout、Vin、Iout

    Rload = 10 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shabham

    是否希望稳态模型执行像环路性能这样的分析? 很抱歉、我们只有瞬态模型、应该无法实现。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我需要在仿真中了解稳态条件下的 IC 行为。 您能否请管理发送   TPS54308的 SPICE 模型 -稳态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有可用的稳态模型。