This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2931980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502451/webench-power-designer-simulation-hardware-system-design-tools-forum

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:

您好:

我想从天线设计器下载 CAD 文件、但一分钟后会出现以下消息:
"CAD 导出未成功完成。 请检查您的连接或重试输入以继续。"
我在其他消息中看到此问题来自您的服务器—您知道服务何时将再次可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audery:

    我们已经意识到这一问题、而且最终也遇到了出口故障。
    此事已上报给相关团队、他们目前正在调查此事。
    我们将随时向您通知任何可用的更新或进度。

    感谢您的耐心。

    同时、您能否确认您尝试导出的器件/工具?  

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,线圈设计师现在工作!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audrey:

    感谢您确认、感谢您的耐心和支持。  

    此致、
    Sateesh 是一个 G