This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:建议变压器约为3W

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421, PMP23431, PMP22288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1498119/pmp23421-recommended-transformer-for-around-3w

器件型号:PMP23421
主题中讨论的其他器件: PMP23431PMP22288

工具/软件:

尊敬的专家:

您能告诉我有以下要求的变压器器件型号(或建议匝数比)吗?

PS:200~320 V (可能~400V)

SR:12V/~200mA

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉、出现了如下拼写错误

    错误:PMP23421

    右:PMP23431

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nogi-San:

    PMP23431是一款1000V 解决方案。 我认为这不是您设计的良好起点。  

    我建议查看可支持400V 的 PMP22288、了解在15V 输出时的输出电压如何更接近。 我建议使用该变压器作为起点。  

    https://www.ti.com/tool/PMP22288