This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于 UCC28950电流检测线路的隔离变压器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1494229/ucc28950-regarding-the-isolation-transformer-for-the-current-sense-line-of-the-ucc28950

零件号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551

工具/软件:

您好的团队、

我对 UCC28950电流检测线路的隔离变压器有疑问。

该隔离变压器的目的是在初级侧和次级侧之间提供隔离、因此初级侧和次级侧电感值是否都可以为20mH?

在 WEBENCH 中、LP 指定为20mH。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我认为这个问题与 UCC28950相关。  您能解释一下吗?

     

    此外、您能否提供 Webench 文件?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    抱歉、我想介绍一下 UCC28950。

    可通过以下 URL 找到 WEBENCH 文件。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyoshi

    设计中的 L1是检测输入电流。 我不知道你在问什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我知道 L1用于检测输入电流、

    我的客户询问了电流检测 L1的常数。

    在 WEBENCH 中、L1的 LP 为20mH、在 EVM 元件中、Ls 为20mH。 应如何设计常数?

    LP 和 Ls 都可以达到20mH 吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享哪款 EVM 具有20mH Ls 吗?

    您在 https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551?中是指这一个吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的答复。

    UCC27714EVM-551上的 PE-63587的 Ls 为20mH。 LP 和 Ls 都可以达到20mH 吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE-63587 Ls 为2mH、而不是20mH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的答复。

    如随附的图所示、Ls 为2.0mH。 了解 LP:Ls = 20:2的基本设计是可以接受的是正确的吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果匝数比为 NPS = 1/100、则初级磁化电感应为200nH。  请查看下面的数学运算。

    对于电流检测变压器、初级绕组的匝数始终比次级绕组少。  您尝试在高电流侧产生尽可能小的压降。  因此 LP 和 Ls 不应相同。  这样匝数比将为1。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    我已经获得了客户的 WEBENCH 设计数据、希望获得有关选择电流互感器的建议。

    我将通过私人消息发送数据、因此请批准朋友的请求。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的查询将按照收到的顺序进行审核和回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您告诉我。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我希望您查看我客户的 WEBENCH 设计数据、并就电流互感器的恒定设计提供建议。

    我将通过私人消息共享设计数据、您能接受我朋友的申请吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    从您的配置文件中可以看到、您是分销应用工程师。  这是一个公共论坛、所有审核均由 e2e 处理。  如果您需要私人支持、请联系您当地的现场办事处、与现场应用工程师联系以获得直接支持。

     

    这就是 Webench 设计。  您和您支持的工程师可以使用应用手册查看和检查设计、可在以下链接中找到这些应用手册。  其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  该应用手册内的 Excel 设计工具中还有一个使用相同公式的链接。  应用手册中还提供了有关所选变压器匝数比以及计算 RMS 和峰值电流的信息。  我们通常会将这些信息提供给 Wurth 和 Renco 等磁性设计公司、用于为这些参考设计设计变压器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    数据表中提供了有关布局的指导。  但是、您可能需要查看可在以下链接中找到的600W 参考设计。  您可以在进行设计时用作参考。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    根据提供的信息、似乎可以得出电流互感器的适当绕组比。

    由于是电流转换、如果绕组比正确、能否参考 WEBENCH 等工具来选择初级侧和次级侧的电感值、而不会出现任何特定问题?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核和回答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道。

    此致、