This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:TIDM-02013

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502530/tidm-02013-tidm-02013

器件型号:TIDM-02013

工具/软件:

我计划 使用 GaN 技术为电动汽车设计一款额定功率为3kW 的便携式非车载充电器。 我想知道您是否提供输出电压范围为30–100V 的任何设计解决方案。此外、需要进行哪些修改才能使 TIDM-02013参考设计的直流/直流级满足该输出范围要求? 如果您有更适合此应用的任何其他评估板或参考设计、我非常感谢您提供建议