This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9563:符合 EMI 标准的 PoE 供电设备

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504385/pmp9563-emi-compliant-poe-powered-device

部件号:PMP9563

工具/软件:

尊敬的 TI:
我正在为我的产品使用"TPS23754PWPR"POE PD 控制器、我对"PMP9563"参考设计有一个快速问题。
是否认为对于 PoE PD 应用符合 EMI 标准?
谢谢、
Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来指派 PoE 专家来回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您联系我们! 对于 TI 的大多数 PoE 参考设计、我们都没有运行 EMI 测试。 我想知道您需要哪一种 CISPR 标准吗?   

    要设计符合 EMI 标准的 PoE PD、您可以参阅以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    此致、

    DIAN