This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23454:关于使用 PMP23454中的 UCC256604在涓流充电模式下实现0V 输出控制的说明

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23454, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504182/pmp23454-clarification-on-0v-output-control-in-trickle-charge-mode-using-ucc256604-in-pmp23454

部件号:PMP23454
主题: LM317中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在评估在 LLC 拓扑中使用 UCC256604实现低电压(接近0V)输出控制的可行性。

在 PMP23454参考设计中、记录了涓流充电模式下支持0V 至12.5V 的输出范围。 本设计报告还显示了165mA 负载条件下0V 输出时的波形。
但是、由于 LM317置于输出级的下游、因此我想澄清以下技术要点:

问题:

LM317连接在 LLC 转换器之后。 是否可以通过调节 LM317来实现"0V 输出"、或者是否可以将 UCC256604本身调整到大约0V? 如果通过调整 LM317来实现、则 LLC 转换器调整的下限是否降至7.5V (如正常充电所示)?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    LM317配置为将其电流调节至165mA 的电流源。 在涓流充电模式下、如果负载拉电流小于165mA、则输出电压将等于 LLC 的输出电压减去 LM317的余量。 此设计的用例是深度放电的电池、该电池在很长时间内未充电。 电池将看起来像恒压负载、LM317使用该小电流为电池充电、直到电池包电压足够高以安全地获取全部充电电流。 对于您的用例、不妨将 LM317配置为 LDO、然后您可以调整进入 LM317的 FB 分压器以调整输出电压。  

    是、在 PMP23454中、LLC 输出电压的下限为7.5V。 之所以这样、是因为此设计没有辅助电源。 为了在输出接近0V 时使 LLC 保持活动状态、初级侧和次级侧电路需要从 其他电压中获得其偏置、以便正确调节输出。  

    此致、

    Ben Lough