This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:GRID_GND 连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504026/tida-01606-grid_gnd-connection

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

您好、

EMI 表上的 GRID_GND 是否为您的机箱接地连接? 我假设是这样、因为共模有源滤波器位于同一接地端以消除共模噪声

此致、

-挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    GRID_GND 是受保护的接地(PE)。 通常、机箱接地。  这取决于您如何设计终端设备。

    但我们的想法是共模噪声会通过大地返回。

    -开尔文