This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:修改8S LFP 电池的设计

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502802/pmp21529-modify-design-for-an-8s-lfp-battery

器件型号:PMP21529

工具/软件:

参考设计上的哪些元件以及固件的哪些部分需要修改、才能使此参考设计适用于8S LFP 电池?  8S LFP 的电压范围为20.8V 至29.2V。  我在 system_defines.h 文件中找到了参考文献、但是否需要进行任何硬件更改?  此外、代码中是否还有其他需要修改的地方?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需更改硬件、但需要更新  system_defines.h 中的参数

    此致、

    Bosheng