This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ62440-Q1:LMQ62440-Q1

Guru**** 2581175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502125/lmq62440-q1-lmq62440-q1

器件型号:LMQ62440-Q1

工具/软件:

您能否提供未加密的 SPICE 模型?

我尝试使用网络端的 Ansys EMC 仿真、但由于加密、因此无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要与 TI 签订 NDA、才能获取未加密模型。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我在 Yazaki 工作,我们已经有一个。  

    我要求其他成员为你的团队,但我不能得到任何答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否向我提供已签署的 NDA 协议?  

    谢谢、

    Rahil