This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11065:不适用

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504906/pmp11065-na

部件号:PMP11065

工具/软件:

我想为应用设计一个隔离式双路输出电源。 我需要支持。

我的规格是:

输入电压- 100V 至150V

输出电压1 - 24V/5A

输出电压2 -15V/2A

输出功率为150W

效率>90%

与此相关的是、我想要任何设计文档或受支持的评估板都是必需的。