This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:控制器文件

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505498/tida-010054-controller-file

器件型号:TIDA-010054
Thread 中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039C

工具/软件:

您好、

我想 在 TINA 或 PLECS 软件中仿真 TMDSCNCD280039C 控制器。

我计划在仿真中集成控制器、

能否分享控制器的 HDL 文件?

您能分享哪些软件更适合集成的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。
    我强烈建议使用 PLECS 来仿真 TIDA-010054等完整的电源转换器。
    我们的参考设计页面上提供了 PLECS 仿真平台、可以将其用作起点。

    此外、PLECS 还有支持 C2000 代码生成和环路测试硬件的库。
    我们并未专门针对 TIDA-010054执行此操作、但所有工具都可用。

    您可以 在此处找到有关 C2000 +PLECS 的一些说明: www.plexim.com/.../c2000manual.pdf

    此致、
    Andreas