This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329EVM:MCF8329EVM:EVM 可以't dirve BLDC 电机

Guru**** 2982160 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504321/mcf8329evm-mcf8329evm-mcf8329evm-evm-can-t-dirve-bldc-motor

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。 我目前正尝试使用 EVM 驱动 BLDC 电机。 但是、当使用 E2E 中的初始配置文件"Default Register MCF8329A.json"来运行 MPET 函数时、电机不会运行、而是会产生高频噪声。 此外、在 Motor Studio 中、用于 MPET 功能的"Run MPET_"按钮被完全禁用、无法点击。 根据指南配置了 EVM 硬件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    在使用任何默认 JSON 之前、请尝试验证电机的电流额定值。

    您能分享一下电机详细信息吗? 最大电流和最大速度?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri、
    电机的最大转速为4600RPM、最大电流为15A。 MPET 过程启动、电机运行、但未按预期停止。 相反、消息"Couldn't Detect 任何 MPET FAULT。 请检查调优文件。" MPET 函数在未完成的情况下一直运行。
    我是否需要修改 MPET 工具中的 OL (开环)寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    我今天将对此进行研究并作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.