This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:开关时间测试和电感器问题

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504291/pmp23421-switch-time-test-and-inductor-issue

器件型号:PMP23421

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望了解此参考设计的以下详细信息:

  1. 您是否有充放电开关时间测试报告?
  2. 您能介绍一下这里的所有电感器吗? BOM 列表只有1个值。 为什么充电电路是单独的相位? 这是因为电感器与放电电路不同吗?
  3. 您能否提供所用电感器的设计方法和材料?

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:
     回复如下...

    1、您是否有充放电开关时间测试报告?
    否、它仍在开发中。

    2.您能分享这里的所有电感器吗? BOM 列表只有1个值。 为什么充电电路是单独的相位? 这是因为电感器与放电电路不同吗?
    2.1所有电感器都是同一个。
    2.2 -在此设计中使用与放电板不同的路径。
    2.3-是。

    3.您能否提供所用电感器的设计方法和材料?
    我们通过考虑饱和电流、纹波电流和等效 DCR 的额定值来选择扼流圈(电感器)。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复、以及 此处还有两个问题、请提前感谢:

    1. 您能帮助测试#1吗? 客户在开发 BBU 项目时需要此数据。
    2. 您提到的所有电感器都是相同的、但您在2.3中也回答了"是"。 充电 电路和放电 电路 是相同的、对吧? 您只需使用不同的方法进行设计、没有其他技术原因。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    这里还有一个问题、无论降压稳压器是在 CCM 模式还是 DCM 模式下工作、如果存在硬开关、效率是否高于 Si/SiC?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    1、由于充电/放电转换时间仍在开发中。 因此、我需要咨询 PL 以了解有关进度的详细信息。

    2.对不起2.3上的误解。 正确、每个电路板上的电感器都是相同的。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于 CCM 模式。 LMG3100 GaN FET 效率高于 Si FET、因为开关损耗低于 Si FET。 我们没有将 GaN 与 SiC FET 进行比较。 因此、我不知道哪一个 FET 更好。