This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:需要样片

Guru**** 2930710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505805/tida-010239-sample-required

器件型号:TIDA-010239

工具/软件:

我想对您的电路板进行一些开发工作、并希望申请样片。 是否可以为此目的购买样品装置?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的请求。 我们通常不会销售我们的参考设计、而仅提供原理图、BOM 和 Gerber 文件。 如果您需要设计样品、请联系我们的销售联系人。

    此致、

    Simon