This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10098:PMP10098

Guru**** 2644905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504422/pmp10098-pmp10098

部件号:PMP10098

工具/软件:

我指的是 PMP10098。 此电路是否适用于12V、100mA 的负载电流? 情况下进行了很多修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    变压器饱和电流根据其数据表使用150mA 定义。 如果将12V 电源轨的输出电流增加到100mA、初级峰值电流可能大于该值。 您需要使用不同的变压器才能实现可靠运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的意见。

    在考虑计算时、我们是否需要考虑应用手册中提到的低压 CCM 和高压 DCM。

    您能否提供宽范围输入的参考计算?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    是的、对于如此宽的输入电压范围、转换器必须在低 VIN 时以 CCM 模式运行、并在较高的 VIN 时进入 DCM、以便使磁化电感保持在合理范围内。

    虽然没有可用的计算文档、但您可以使用 TI Power Stage Designer 非常轻松地进行这些计算。 它还将帮助您调整新变压器的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢!

    我无法理解随占空比变化而增加的电感关系。

    如果转换器应仅在 DCCM 下工作、则占空比在70%到4%的范围内(匝数比3.58:1、750µH 初级电感)。 为了降低元件应力、您应该通过使匝数比保持恒定并将初级电感更改为4mH 来增加最小占空比。 转换器现在以 CCM 模式运行(在低输入电压下)、以 DCCM 模式运行(在高输入电压下)

    参考: 电源技巧:如何管理超宽输入低功耗反激式拓扑

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我建议使用 Power Stage Designer 工具、我在前面的回复中添加了链接、只需使用本文中的这些值。 您可以观察占空比和电流电平如何根据磁化电感(1.75mH 与4mH)而变化。 通过点击拓扑原理图中的黄色突出显示元件、您可以看到各个电压和电流波形。

    在非常高和非常低的占空比下运行可能会产生问题、当在这些条件下可能发生瞬变时尤其如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    它既实用又简单。  

    我想知道 EVM 中提到的变压器初级侧和次级侧的确切匝数和线规。 中未提及

    www.we-online.com/.../750370271.pdf

    您能帮助获取详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    对于定制磁性元件、我们通常无法始终从磁性元件供应商处获取完整信息。 他们为了保护自己的业务而采取行动是可以理解的。 但你可以接触 Wuerth 并尝试从他们那里获得信息,或采样变压器,并看看自己Slight smile