This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 许可错误

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505303/pspice-for-ti-pspice-for-ti-licensing-error

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

你好,我已经使用 Orcad Lite 了很长一段时间,它仍然在我的笔记本电脑上,每天都在使用。 我想介绍一位同事、但它似乎不再受 Cadence 支持、现已被转移到 TI。 因此、我下载了 PSpice for TI 并在安装时成功运行了一次(因为我直接从安装过程中启动了它)。 我关闭它,然后尝试再次运行它,我得到下面的错误;

"错误(LMC-022071):功能 PSpice_TI 版本23.100和数量1的许可证调用失败。 捆绑包名称定义为 TI_PSpice_231。 此应用程序遇到内部错误情况。"

希望我可以在同一台计算机上同时运行 Orcad Lite 和 PSpice for TI。 您能帮我解决这个错误消息、并支持我运行 PSpice for TI 吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是否会在此主题之后创建日志文件并与我们共享?

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1396889。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    看来我已经解决了我的问题。 我不知道根本原因、但我只是卸载并重新安装、现在一切似乎都正常工作。

    谢谢