This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:"ORPSIM-15167 -未定义参数 Vin 和 Freq"

Guru**** 2938680 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505937/ucc28180-orpsim-15167---undefined-parameter-vin-and-freq

部件号:UCC28180

工具/软件:

我已将未加密的 IC 库文件导入 OrCAD 中。 在仿真时、我收到一个错误"ORPSIM-15167 -未定义参数 Vin 和 Freq"。  

我无法了解如何以及在何处定义这些参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvi、  

    UCC28180 PSpice 模型旨在在"PSpice for TI"仿真程序中运行、该程序可从 TI.com 网站下载。

    TI 不支持在 TI 未提供的任何仿真程序中使用此模型。

    在 "PSpice for TI"中、Vin 和 FREQ (和 L)作为参数输入在仿真原理图左上角的列表中。  
    我邀请您下载 "PSpice for TI"以运行此模型。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我的未加密文件不适合 OrCAD 或 ANSYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvi、  

    我知道、 您拥有的未加密文件适用于 PSpice for TI、该文件源自 Cadence 软件。  

    我不知道该程序的语法是否 适合 OrCAD 或 ANSYS 而无需进行任何修改或调整。  
    由于您在 OrCAD 中遇到错误、我怀疑有(有)一些与 OrCAD 不兼容的书面文件。
    我不知道、TI 不支持为了使模型能够在 OrCAD 中运行而需要进行任何修改。   

    但我会将此主题重定向到 PSpice for TI 支持 论坛、以防他们为您提供的建议比我能提供的更好。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvi、

    请共享工程和模型文件。

    谢谢、
    Jc.