This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:来自 GUI 的 Latte 工具配置

Guru**** 2928990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1497911/afe7950evm-latte-tool-configuration-from-gui

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

早上好

我将 AFE7950EVM-RevA 板连接到 TSW14J57-Reve 板。
我尝试通过 Latte 工具中的 GUI 使用以下参数配置 AFE:

在 Interface Rate (接口速率)菜单中、您可以选择两个不同的速率、819.2MHz 和983.04MHz:

第一个是819.2MHz、它正常、我可以无错误地进行配置。
如果选择第二个983.04MHz、该工具会出错、无法按此速率进行配置。


为什么我可以选择第二个、但无法使用此速率配置任何内容?
原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    仅 TSW14J 支持使用 Latte GUI 接口 58 EVM、它是最新的采集卡。  

    使用现在已过时的 TSW14J56/57时、您可以改为在脚本模式下运行 Latte、然后遵循 TSW14J56/57用户指南(可从安全站点的 Guides_and_SW>AFE79xx_Latte Bringup_Guides 文件夹中找到)。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我按照指南和 Im 能够看到 D2和 D4 LED 闪烁。
    现在我的目标是:

    - FNCO 5.5GHz
    - FREF 245.76MHz、FADC 10次、FDAC 40次。
     - BW 关于245.76MHz

    我是否可以使用 GUI 生成 Excel 文件并使用它来创建配置脚本?

    之所以提出此问题、是因为从现有的启动文件开始、根据 Excel 对其进行修改、但我看不到两个 EVM 板之间有任何同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    我建议使用 其中一个默认脚本 S1-S7作为设计的起点、因为它们可以保证默认与 TSW14J57配合使用。  

    此致、

    David Chaparro