This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:WebBench 电源设计器:导出无法正常工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1501343/tps56637-webbench-power-designer-export-is-not-working

器件型号:TPS56637

工具/软件:

您好、

WebBench 电源设计器导出不起作用。 它会显示一个小的信息弹出窗口"Export in progress (导出进行中)"、但它从未完成、无论选择何种格式。

所有测试过的浏览器都是相同的:Firefox ESR、Chrome、Opera。

对于我测试过的所有电路、这也是相同的。

谢谢

Felicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felicia:  

    最后、导出功能非常好用。 我不确定你到底有什么限制 是否仅适用于上述器件或其他器件?  

    如果出现此一般问题、请  在合适的时间将器件型号修改为 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER、以便为您提供帮助。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎在过去的11天里得到了解决,因为它对我也起作用。

    请注意、有许多关于出口管制不起作用的帖子、我建议您定期测试该特性、因为这正是 TI 产品与其他任何产品之间的区别。

    祝你一切顺利

    Felicia