This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:PSpice-for-TI

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506400/tps613221aevm-pspice-for-ti

器件型号:TPS613221AEVM
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好:

我从 TI 网站 www.ti.com/.../slvmcm8下载了 TPS613221A 未加密 PSpice 模型。

在 PSpice-for-TI 程序中尝试仿真参考设计时、收到的错误消息为:

"应用程序意外退出"。

问题可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能提供屏幕截图吗? 有些设置不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前不会这样做。 对于此软件问题、我很抱歉没有为您提供更好的建议。 但您可能需要咨询 TI SPICE 的供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。