This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505530/tida-01606-tida-01606-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:

在手册的实验3中、由于控制目标是 id 电流、因此要求我们修改以下 Kp 和 Ki 值:

#define TINV_GI_PI_KP (float32_t) 0.3)
#define TINV_GI_PI_KI ((float32_t) 0.0120860479)

在实验4中、控制目标也是 id 电流、因此我尝试了修改这些值。 由于存在电流骤降(测试高达3kW)、我尝试将 KI 从0.012增加到0.024和0.036、并尝试将其从0.012降低到0.008和0.004。 然而、电流骤降的程度保持不变。 在波形中、绿色是 A 相电网电压、黄色是 A 相输出电流、红色是 A 相低桥 PWM 信号。 由于每个测试的波形看起来相同、因此我只附加一个图像

如果我要修改 KP 和 KI 以调整波形、是否应该调整 TINV_GI_PI_KP 和 TINV_GI_PI_KI?
由于 F280039C 不提供 SFRA、如果我需要参考闭环波特图来设计 PI 控制、我是否应该参考10kW TIDA-01606手册第35页上的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung、

    您是否能够成功测试实验3?  那么如何进行实验3中的波形呢? 是的 、通常来说、这是我用于调优环路的两个参数: TINV_GI_PI_KP 和 TINV_GI_PI_KI

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的实验3测试中、电流波形是完整的正弦波。 黄色迹线是 C 相输出电流、绿色是 B 相输出电压、蓝色是 C 相输出电压、红色是 C 相 PWM。

    在之前的并网测试中、我断开了继电器并移除了47Ω 浪涌电流限制电阻、然后在继电器前面添加了负载。
    红色迹线是电网电压、而黄色和蓝色迹线是继电器之前的电流和电压。 PI 参数为 KP = 0.3、KI = 0.012。

    因此、在我与电网并联之前、一切都正常