This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM+TSW14J57revE

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1503167/afe7950evm-afe7950evm-tsw14j57reve

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

你(们)好

我有 AFE7950EVM+TSW14J57revE。

我有 Latte 工具来配置 AFE 板、有 HDSC Pro 工具来配置 TSW 板。 我有两个问题:

1.我想了解为什么使用 HDSC Pro 工具/AFE RX 端点击捕捉很经常丢失的同步在 AFE 和 TSW 之间。 此问题是软件工具问题、还是 SOC 问题、会出现在没有 TSW 电路板的系统中?

2. NCO 更新可以在通常执行期间实时完成,还是必须进行完全重新配置? SOC 更改 NCO 值需要多少时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    出现此问题的原因是 TSW14J57上的固件所致。 在此固件中、每当您发送或捕获数据时、JESD 链路都会重新初始化、从而导致链路短暂中断。 此问题在您的系统中不会出现、仅在使用 TSW14J57时出现、TSW14J57现已过时。  

    可以通过以下两种方式之一更新 NCO:  

    1. 更新当前 NCO 频率。 这将包括执行大约8次 SPI 写入、因此所需的时间将取决于您的 SPI 频率。  
    2. 开关 NCO。 在单 DDC/DUC 模式下、ADC 和 DAC 通道最多可以具有16个 NCO、可以使用 GPIO 引脚或 SPI 写入在这些通道之间切换。 假设您已经将其他 NCO 编程为所需的频率、这将是最快的 NCO 更新。  

    有关16个 NCO 配置的更多信息、请参阅应用手册部分 AFE79xx 安全文件夹中的"AFE79xx_16_RX_NCO"文档。  

    此致、

    David Chaparro