This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:有关原理图的一些问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, AMC0106M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507892/tida-010936-some-questions-about-the-schematic

器件型号:TIDA-010936
主题:LMG2100R044中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们已经检查了此参考设计、并遇到了一些问题、因为我们打算 在设计中使用 LMG2100R044和 AMC0106M05DENR。

  • 在 LMG2100R044数据表中、我们看到在自举电路上应该有一个电容器或一个电阻器+电容器。
    在设计中、我们看到一个电容器与一个电阻器+电容器并联。
    在设计指南中、您只讨论电阻器+电容器。
    你建议做什么?
  • 在 C 相、自举电路用于为 AMC0106供电、这很有趣、我们也想这样做。
    那么、与自举电路有同样的问题、建议只放置电阻器和电容器还是同时放置这两个电容器?

在任何情况下、我们都有兴趣了解这两者。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    感谢您就这些问题与我们联系。  

    这些电阻器用于不同的用途。

    1.在 LMG2100的应用电路中、此处的电阻用于调节 GaN FET 的开关压摆率。 当我们不使用它时、GaN FET 将以它可以实现的最高 dV/dt 进行开关。

    2.在 AMC0106应用电路中、此电阻用于限制4.7uF 电容器的最大充电电流、并降低 HB-HS 引脚侧面0.1uF 电容器上的电压纹波。 我们还可以参阅第15页 AMC0106M05的数据表图7-1以了解推荐的应用电路:使用了"0.1uF "和"4.7uF +电阻器"。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    1. 因此,尽管原理图中所述,两个实际上都不是安装在同一类型的权利?
    2. 我懂了。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    对于 LMG2100旁边的第一个电阻、如果您不需要调整开关压摆率、移除该电阻有助于减少电路的布局环路。 或者、在第一个设计中保留0欧姆 电阻可能有助于在调试阶段解决潜在问题。

    对于第二个、最好在电路中保持该电阻、就像在大多数情况下采用该电阻一样。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    对于第一个问题、我们确实应该是的。

    但在这种情况下、我应移除第一个电容器。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    这更明智。

    然后、使 C40和 R15 接近 LMG2100。 使 C14靠近 AMC0106。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    你的意思是 C41/R15接近 LMG 右?

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    是的、但如果您移除 C41、则仅使用 C40和 R15、那么它们都必须靠近 LMG2100。

    您是否打算移除 C41 (作为第一个电容器)?

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    根本不是、我说的是 A 相和 B 相、由于与 INA 进行了收购、因此没有使用该方案。

    因此、我更倾向于按照您的建议、移除 C23并将 R7替换为0欧姆。

    对于 C40/C41、我宁愿考虑同时保留这两项、即根据我之前的消息所了解的、靠近 AMC 的 C40。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    您刚才是指 C23的 C27、我的回答正确吗?

    我同意您保留 C40和 C41、并将 C40靠近 AMC。

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是、抱歉... 有点累了