This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:有关 PCB 互连和固件可用性的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507126/pmp22951-questions-about-interconnect-pcb-and-firmware-availability

主题中讨论的其他器件:PMP22951PMP23126

Číslo dílu:PMP22951

尊敬的 TI 团队:

首先、感谢您在 PMP22951参考设计方面所做的出色工作。 它看起来经过深思熟虑、对于高效电源应用非常有用。

我对此设计有几个问题:

在 PMP22951文档中、右上角似乎有一个小型关断 PCB、用于将变压器(PAT6289NL)连接到 SR 卡。 但是、在组装电路板的照片中、该互连 PCB 看起来不同-它具有用于 SR 卡连接的矩形孔、而不是 PCB 设计文件中所示的圆形孔。 您能否说明哪个版本正确以及该互连是否有更新的设计?  

是否会提供 PMP22951的固件(类似于为非常相似的 PMP23126设计提供的固件)? 如果是、您能否分享预期的时间?

此外、您能否说明已组装 PMP22951器件中用于 SR 卡和初级 GaN 卡的散热器模型或器件型号?

此外、在组装好的 PMP22951电路板上、有一根穿过 CT100的黄线连接到 CT101的位置。 您能解释一下此修改的用途吗?  

在 Altium Files Rev.E - Project Outputs 中、有一个名为 PMP22951E (001)-Sch 的原理图文件、其中未组装 T100、L100、L102等元件。 这是设计的最终版本、还是某种修改?

非常感谢您的支持和提供这么好的资源!

此致、
Jaroslav D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaroslav:

    1.方形 PCB 是设计中使用的。  小型分线板 适用于使用硅 SR FET 的不同 SR 卡。  

    2.我认为固件不计划添加到数字电源 SDK 中,但可以通过 MySecureSoftware 共享。

    3.初级侧 GaN 子卡是 PMP23126中使用的同一子卡。 散热器器件型号为 Alpha Novatech 的 S05MZZ2F。 我找到 SR GaN 散热器器件型号、然后返回给您。

    4. 这样可以选择在初级绕组上或输入电容与初级侧全桥之间使用电流检测变压器进行测试。

    T100和 L100都组装在电路板上。 L102是将电流感应变压器放置在次级绕组上的一个选项、但最终设计中未使用该变压器。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的详细回答。
    我谨就以下几点进行跟进:

    1. 您是否可以提供专门针对的 Gerber 文件 PCB 的正方形 用于最终硬件(用于互连板)中?

    2. 我已经通过在线表单提交了访问 MySecureSoftware 的请求。

    3. 关于散热器—如果您能提供部件号、我将不胜感激。 我无法在其产品目录或在线分销商中找到 Alpha Novatech 的 S05MZZ2F。

    再次感谢您的支持和分享您的出色设计!

    此致、
    Jaroslav Dospisil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaroslav:

    1.下面是将变压器连接到 EPC SR 卡的互连板:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/PMP22951-MX7-DC.zip

    SR 卡和主板之间有一个插入卡、便于轻松插入 J102。 以防它不在联机文件中、下面是一个包含插入器的 zip 文件:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/EPC-SR-Interposer.zip

    3.以下是 S05MZZ2F 的数据表。 我找到 SR 散热器的材料并快速回复您。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/S05MZZ2F.PDF

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben 再次感谢您提供 Gerber 文件、插入器文件和散热器数据表—非常感谢您提供的快速支持。

    我想问一个关于 SR 卡连接的更多细节:
    SR 卡和 SR 插入器是通过针脚直接焊接在一起、还是在它们之间使用了连接器?

    此外、如果您碰巧有任何完全组装设计的高分辨率照片显示所有电路板之间的连接、我想看看它们。

    再次感谢您的帮助和分享这些优秀的资源!

    此致、
    Jaroslav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaroslav:

    下面是 SR 散热器的数据表。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/S08EHS0B.pdf

    SR 卡和 SR 插入器焊接在一起。 遗憾的是、这两者之间没有方便的连接器。

    遗憾的是、我认为我没有任何更好分辨率的电路板照片。

    此致、

    Ben Lough