This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:PMP41042支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042, TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507947/pmp41042-pmp41042-support

器件型号:PMP41042
主题: TMDSCNCD280049C 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、先生/女士

我们正在评估 TI 的 PMP41042 (3.6kW 双向 CLLLC 谐振转换器参考设计)。 对于该评估板、我们使用 TMDSCNCD280049C 控制卡并使用卡内仿真器进行调试。 通过使用它,我们能够成功地运行实验1of F280049C 并获得驱动程序 PWM 与一些死区,如下图所示:  

  


但当我们尝试使用用户手册中提到的指南运行实验2时,我们无法成功执行实验2  ,而在尝试运行实验2 时,当我们在板的输入端提供400V 的电源 A 时,它导致了初级侧的一个桥臂的 MOSFET 的故障。 所以我们想知道我们应该遵循什么步骤来正确执行实验2和后续实验?

并请帮助我们确定测试实验2和下一个实验的确切测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    目前、SDK 中发布的代码只能支持实验3、我们发现代码也存在一些问题、我们计划解决这个问题并在5月上传新的代码版本。

    对于可单独运行不同实验的代码版本、我需要与 C2000团队联系、然后回复您可能发布的确切日期。

    此致、