This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507906/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我需要了解 IC LM5118的 AGND 和 PGND 引脚之间的区别。 这些接地是否与 IC 内部相连??? 我是否可以使用其中一个(即 AGND)作为控制器的模拟 GND、并使用 PGND 作为控制器的数字 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS、

    感谢您使用 E2E 论坛。  

    请遵循 LM5118 数据表第10节中的建议。 布局以及有关 4开关降压/升压转换器布局优化  的应用手册第2.6节 将 AGND 和 PGND 分开

    我们建议使用两个单独的接地覆铜的原因是有

    • AGND:控制信号的安静接地基准(模拟接地)  
    • PGND:电源信号的有噪声接地基准(电源接地)

    尽管直流接地电位相同、但必须采取措施来分离这些 AGND 和 PGND 平面、确保由数字或高功率信号引起的噪声不会在它们之间传导而干扰模拟信号。同样重要的是确保 AGND 和 PGND 处于同一电位、最终应在一个点连接在一起。

    此致、

    Mounika.