This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:有关实施该产品时的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507458/tida-00443-regarding-the-issue-in-implementing-the-product

器件型号:TIDA-00443

工具/软件:

您好、先生、我已经通过向栅极驱动器生成控制器栅极信号进行了检查、该控制器正在生成信号、但在逐渐增加电压时、占空比不会降低、而是保持在95%。 此外、我已移除栅极驱动器并进行检查、因为如果不降低占空比、这可能会造成损坏。 您能解决这个问题还是推荐一个解决方案、以便我可以尽快解决。 如果输入电压为230V、则输出电压不会升高、它仅提供315V DC IN 的 RMS 值。 升压部分无法正常工作。 如果您尽快给我一个解决方案、这对我很有帮助。 谢谢先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal

    您能否分享原理图和测试波形?

    您如何知道 BOOST 器件无法正常工作

    此致

    Hely