This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010257:申请设计文档或应用手册

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507377/tida-010257-request-for-design-documents-or-application-notes

器件型号:TIDA-010257

工具/软件:

我们目前正在开发一款面向轻型电动车辆(LEV)应用(特别是直流快速充电系统)的15kW 整流器模块。 该设计涉及三相交流输入和40V 至120V 的直流输出范围。 为此、我们 提供可帮助设计整流器和直流/直流转换器的应用手册或设计文档。

如果您也能提供 Altium 文件(.prjpcb)以实现上述目标、我们将非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash

    您可以在此处下载文件:

    TIDA-010257参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有项目文件、只有 PDF 和光绘文件。 您能否在印度分享技术和业务发展团队的电子邮件 ID? 我们希望与他们联系以获取设计文档、技术问题和示例。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它有项目文件。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助