This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:使用 TPS61089升压转换器电源时的放大器电路仿真错误

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1875, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507419/tps61089-amplifier-circuit-simulation-error-using-tps61089-boost-converter-supply

部件号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:LM1875

工具/软件:

您好、

我目前正在尝试在 PSpice 中使用 LM1875来仿真放大器电路。 该放大器具有来自另一个电路的+12/-12V 电源、使用 TPS61089升压转换器将3.3V 转换为12V。

我已经单独对两个电路进行了仿真(首先使用理想电压源的 LM1875)、并且仿真结果令人满意。 但当我尝试使用升压转换器电路为放大器电路供电时、我在仿真中得到了一些收敛误差。 我提供了原理图和输出窗口的图片以及以下错误。

我在做什么?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 AE 将在两天内向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora