This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:LSF0204-Q1

Guru**** 2911680 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506953/lsf0204-q1-lsf0204-q1

器件型号:LSF0204-Q1

工具/软件:

你(们)好

我们在设计中使用您的器件 LSF0204-Q1。 我遇到了一个与器件的热性能信息相关的问题。 如果您能确认详情是在 Deg C 还是 Deg C/W 中、将会非常有用

此致

Lekshmi Sree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lekshmi:

    这是一个拼写错误、是 Deg C/W 感谢您提请我们注意这一点。  

    此致、

    插孔