This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:访问其他文件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1497624/tida-010054-access-to-additional-files

器件型号:TIDA-010054

工具/软件:

您好!


提前感谢您的帮助。 我想对参考设计进行一些细微修改、想知道是否能够获得更多文件以快速转弯? 请提供以下文件


- Excel 格式的材料明细表
- Altium 原理图文档(或其他不是 pdf 的原理图文件)
- Altium PCB 文档(我只在 PCB 布局下看到一个 pdf)
-任何其他项目文档(我在另一个问题中看到提到 Altium 数据库,但我看不到我们可以访问它的位置)


谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。
       参考设计页面 https://www.ti.com/tool/TIDA-010054#design-products 上提供了所需的所有文件



    Altium 文件位于 CAD/CAE 符号下。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas Lechner

    我不相信 Excel BOM 在那里。  如果您有 Excel 版本、我将不胜感激。  

    您是否能够共享 2.3.4.5电容器选型下设计资源中提到的 MATLAB 脚本文件?

    此外、您可以共享任何微控制器代码吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_DAB_2D00_010054E4_2800_001_29005F00_BOM.xlsx

    您好、

    请找到附件中的 Excel 版本。
    MATLAB 脚本不再可用。 我建议同时使用 TI.com 上提供的 PLECS 仿真平台来仿真关键工作点。 这将产生更好的结果、因为 也可能包含寄生效应。

    最好的注意、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您还可以发送 CPL 文件(也称为取放文件)吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确定、找到随附的拾取和放置文件。

    此致、

    Andreas
    e2e.ti.com/.../Pick-and-Place-File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 还有一些问题、 Andreas Lechner。 非常感谢您的帮助。

     D24、D28、D29、D30是否已填充或 DNP? 我看到它们组装在 PCB 和 Altium 工程原理图文档上、但我在 TI 提供的原理图 PDF 中看到 DNP: https://www.ti.com/lit/df/tidrzw0c/tidrzw0c.pdf?PDF=1744531146871 ts 

    Sch Doc 上填充的 D24的 PIC

    TI 原理图 PDF 中未组装 D24的 PIC

    您能告诉我这是哪一个吗?

    2. R219,R221,R224-R225,R227,R229也有区别。 右侧 Altium 工程中的 Schdoc 显示为零欧姆电阻、但原理图 pdf 显示了 DNP。

    3.对于 R340、R343、R381也是如此。  右侧 Altium 工程中的 Schdoc 显示为零欧姆电阻、但原理图 pdf 显示了 DNP。

    4.下面哪一项是最新的、TI 提供的原理图或 Altium 工程中的原理图文档? 我注意到两者之间的差异。  

    谢谢!

    Carla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    D24、D28、D29、D30可以是 DNP。 这是一个可选的自举引脚、但我们到目前为止没有使用它。  
    2.在 Altium 中,您需要切换到型号001并从编辑器视图切换到如下所示的原理图视图,然后 DNP 部分将显示为 DNP
        a.选择型号:

        B:切换到原理图视图:

        C:请参阅 DNP 器件:



    3.与2.
    4.原理图 PDF 是使用变体001从这个精确的 Altium 文件创建的。  

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 您能告诉我以下器件的器件型号是什么吗? 我不相信他们在材料明细表上、但我在图片上看到了他们

    • 为变压器上的散热器供电
    • 固定电阻器
    • 连接器
    • 黑色塑料管
    • 玻璃纤维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    欢迎您。 请在下面找到我的答案:

    • 变压器上没有散热器。 铝制外壳可提供足够的冷却效果。  
    • 散热器是  来自 Ohmite 的 CR201-50VE。 它们可在 BOM 中的 MP3、MP6、MP7和 MP10下找到
    • 我们没有在散热器上使用任何螺钉、我们使用 CLA-T247-21E 钳位来固定散热器上的 FET。
    • 在 MOSFET 和散热器之间、我们使用隔离式散热焊盘 CD-02-05-247 、这些散热焊盘可在 BOM 中的 MP1、MP2、MP4、MP5、MP8下找到、 MP9、MP11、MP12。
    • 请说明您所指的黑色管路和玻璃纤维。