This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350:从 TINA-TI 仿真器获取此错误消息

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1505628/tps54350-getting-this-error-message-from-tina-ti-simulator

器件型号:TPS54350
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

我是新的使用 TINA-TI ,我 不知道为什么 Vout 不是3.3V .. 因此、我更改 R1和 R2以尝试使 Vout = 2.5V 并 仍然获得相同的 Vout ... 什么是我的缺失?

您能帮帮吗?

也我一直播放,有时我得到错误消息说"未找到操作点" 我尝试点击 手符号,仍然相同...

谢谢、

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果无源组件的初始条件设置不正确、您可能会收到此错误消息。  您能告诉我们您使用的初始条件是什么吗?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、感谢您回复我。   

    这是我第一次使用 TINA、 忽略的问题、 如何找到 U1 TPS54350的初始条件?  

    仅供参考、当我首次在 slvm745.TSC 文件上运行仿真时、我看到 Vout = 3.3V 、然后当我按照数据表中的建议将 R1和 R2值更改为10k 和5.49k 以得到 Vout = 2.5V、我看不到 Vout 发生了变化... 实际上我在 Vout2看到268.19nV。  我想我不明白这个仿真器的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    如果双击任何电容器、您应该能够看到用于设置初始条件的选项。 检查是否正确设置了所有电容器和电感器的初始条件(特别是应将输出电容器设置为 Vout)。 如果您不知道初始条件是什么、可以快速运行瞬态仿真并记下所有节点电压。


    此致、

    Himanshu