This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:UCC28180D PFC 电路压降

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1504848/tida-00779-ucc28180d-pfc-circuit-voltage-drop

器件型号:TIDA-00779

工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

我正在将 UCC28180D 方案用作 PFC 电路、输入电压为200VAC、无负载时电压上升至374VDC、100W 的负载电压不会下降。 但是、200W 负载电压降至265VDC。 原理图随附在后。 这可能是什么原因?  

此致

Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lydia

     检查 R27的电压、该电压应~5V。

    另请注意 Q2、如果 Q2不能正常工作、则输出电压将较低。

    最后一点是 Isense、可以查看是否有任何 OCP。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hely、

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    感谢您的答复。

    R27仅约为3.7伏。

    因为 R26上存在电压且电压不等于 R24、所以 Q2可以正常工作。

    Isense 引脚电压为-0.004V、并且不触发 OCP

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lydia

    R27上的电压应约为5V。

    如果没有 OCP、请检查 MOSFET 驱动信号是否正确、以及15V 辅助电源如何?

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hely、您好

    感谢您的支持。

    有客户的回应,请进一步支持,非常感谢。

    您好:

    感谢您的答复。

    Ch1是 MOS 驱动的波形、第一个是空载时的 MOS 栅极驱动波形、第二个是空载时的驱动器芯片引脚波形、第三个是700W 负载波形。 这是栅极电阻具有相同形状的地方、米勒平坦区域具有较大的振荡。

    空载的+15V 电源为+16V、负载为+15V

    我不知道为什么栅极驱动电阻在空载的情况下无法连接到线路。  

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hely、您好

    感谢您的支持。

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致

    Lydia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lydia

    我们可以开会吗? 这样我就可以理解波形。

    你能给我打电话吗?

    此致

    Hely