This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450-Webench:关于 EP 仿真

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506266/tps5450-ep-regarding-webench-simulation

器件型号:TPS5450-TPS5450 EP
主题:TPS5450中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队  

上述器件在 WEBench 中不提供、而是在汽车中提供。

我 在 我的设计中使用此扩展部件、效率是否存在任何差异等、或者是否值得使用、  

如果有其他方法可供选择、请帮助我解决这一问题

谢谢。此致  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Maharajan

    感谢您对我们的产品感兴趣!

    [引述 userid="626818" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506266/tps5450-ep-regarding-webench-simulation

    上述器件在 WEBench 中不提供、而是在汽车中提供。

    [/报价]

    是的、您可以使用汽车型号进行仿真。 或者、您可以使用 TPS5450 Webench 模型。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    计算效率时不会有任何变化、我是说温度不会影响效率吗?

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maharajan

    是的、效率会随温度而变化。 我必须在内部确认 Webench 是否是正确的估算工具。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:  

    感谢您的答复、  

    请检查并确认一次、并向我提供详细信息、

    谢谢。此致、  

    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maharajan

    Webench 估算将接近室温下的实际效率。 但是、为了得到效率的温度变化、最好通过实验进行评估

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare