This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:两相降压转换器仿真不符合预期。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145-Q1, LV5144, LM5146-Q1, LM5145, LM5149-Q1EVM-400, LM5149-Q1, LM5148-Q1, LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1502373/lm5146-2-phase-buck-converter-simulation-doesn-t-look-as-expected

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5145-Q1LV5144LM5145LM5149-Q1EVM-400LM5149-Q1LM5148-Q1、LM5149、LM5148

工具/软件:

您好:

我正在尝试开发一个13.5V、40A 降压转换器。 同样、我决定使用 LM5146进行两相配置、每个相位承载20A 电流。  

最初、我使用单相进行了测试、测试结果是否按预期运行。 但使用两相设计时、输出电压和电流似乎有点怪异。  

我已在此链接中添加了我的所有材料: Buck_Converter。 我希望能就此提供一些专家建议。  

PS:我的输入电压范围为30V 到95V 左右。 我还希望根据不同的(max)要求、开发出该设计、使其能够与 LV5144、LM5146-Q1、LM5145、LM5145-Q1进行引脚插拔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能和我分享原理图吗? 还请填写此器件的快速入门设计计算器(每个阶段)-并与我分享: https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC

    更多评论:

    LM5146是一种电压模式控制、它不是最适合在双相工作中使用的拓扑。 由于电压模式控制在控制环路中不使用电感器电流信息、因此更难确保两个相位之间的精确电流共享。

    但是、您可以参考以下应用手册: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT900 (基于 LM5145)

    您可以使用支持双相设计的 LM5149-Q1或 LM5148-Q1。 此外、还提供 LM5149-Q1EVM-400、并为单相提供48V 至12V/8A 电压。 您可能可以将两个 EVM 连接在一起、并针对双相重新配置它们。 不过、这些器件的绝对最大电压为85V。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taru、

    在此处添加了原理图和快速入门计算器: 降压转换器

    同时、我将探索 LM5148和 LM5149的双相、并采纳应用手册中的设计建议。  

    谢谢、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhishek!

    我将介绍您共享的设计、然后返回给您。  

    您可以查看以下参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP23420; https://www.ti.com/tool/PMP23392 (基于 GaN 的设计)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taru、正在跟进此事。 您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对延误深表歉意。  

    查看您与我共享的文件。 我有几个请求/意见:

    1.请分享您正在使用的仿真文件。 我在您共享的文件夹中没有看到。  

    2. 您是否在输出端执行负载瞬态?  

    3.由于您的设计为540W -考虑到 FET 的散热限制、这可能具有挑战性。 此外、在电流配置下、顶部 FET 中的功耗约为6W。 您可能需要查看我分享的参考设计。  

    谢谢、

    此致、

    Taru