This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:降压稳压器-输出稳定性问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508849/lm5190-q1-buck-regulator-output-stability-issues

器件型号:LM5190-Q1

工具/软件:

问题1:使用 lm5190-Q1进行设计时遇到问题。 降压稳压器会在一段时间内提供理想的输出(栅极波形看起来符合预期并已附加)。 但经过一段时间后、会在栅极信号上观察到大量振铃、这意味着降压转换器会在没有任何负载的情况下消耗更多的输入电流。 当栅极信号正常时、在 57.5V 时、消耗的输入电流为0.03A、但经过一段时间后、输入电流变为0.08、如果我们此时探测栅极信号、会观察到振铃。 在开关节点中也会观察到相同的振铃。

问题2:电阻(Rt)没有给出计算得出的开关频率。  对于200kHz、计算结果为120kohm、但在60k 时得到200kHz。

问题3:我们已将输出反馈分频器设置为14.5V。 大多数情况下、输出为14.5V、但有时输出端仅保持5V、如果我们关闭电源并重新导通、这样可以正常工作。

问题可能在哪里,我只需要方向,看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan  

    看起来所有三个问题都是相关的、并且由开关频率异常引起。 请展示原理图和布局以供我审查。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我可以发送消息(原理图和布局)吗?

    我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处留下您的电子邮件、然后我将通过电子邮件与您联系。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL 已删除电子邮件地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL