This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23287:跳线说明?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508830/pmp23287-explanation-of-jumpers

器件型号:PMP23287

工具/软件:

大家好、我正在创建基于 PMP23287参考设计的设计。 电路板上有许多跳线、但我找不到有关它们的作用或设置位置的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    J8用于禁用/启用抖动(用于 EMI)

    如果您想禁用自动 MPS (维持功率特征)、J9会跳变。 这是为了让 PSE 在协商后保持空载/轻负载连接。

    如果您要通过 TPL 的串行代码(PWM)处理 PSE 功耗功能、则跳过 J10。 或者传统上、通过处理 TPH/TPL/BT。 此参数确定 PSE 在协商后分配的功率。

    如果您想通过查看 LED 直观地查看电源协商、则使用 J11跳线。 您可以将其保持开路以尽可能减小输出功率。

    如果这对我们有帮助、请告诉我们。 数据表提供了许多引脚说明/选项、有助于了解是将它们拉至高电平/低电平/悬空。