This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740-DR

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507439/ucc28740-ucc28740-dr

部件号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL431

工具/软件:

"借助 TINA-TI 中的变压器仿真:通过150V 输入实现正确的12V 输出"

您好 TI 社区、

我正在 TINA-TI 中模拟基于变压器的电源电路、目标是使用具有独立绕组的非线性变压器将150V RMS AC 转换为12V RMS DC (具有10Ω 负载)。 但是、我遇到的问题是输出电压明显低于预期(约为-2V、甚至小得多、例如24nV)。

以下是我的设置的关键详细信息:

主线圈(L1):匝数= 9

次级线圈(L2和 L3):匝数= 14 (L2)、匝数= 39 (L3)、具有独立的绕组。

交流电源:150V RMS、50Hz 正弦波。

负载电阻器:次级线圈上的10Ω。

耦合:使用 K = 1的耦合块实现完美的变压器耦合。

仿真:运行瞬态分析、时间步长为0.1ms、仿真时间为100ms。

尽管所有设置都正确并且 TINA-TI 中没有出现错误、但次级电压未达到预期的12V RMS 输出。 相反、它会在非常低的值(例如-2V 或24nV)下波动。

我需要以下方面的帮助:
为了实现12V RMS 输出、变压器设置中缺少什么?

如何调整匝数比或其他参数将150V RMS 输入转换为12V RMS 输出?

对于基于变压器的电路、TINA-TI 中是否有任何具体的注意事项或设置、我可能会忽略?

任何见解或建议都将非常感谢!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我使用的是这个精确电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先、我建议您通过以下链接使用 Excel 计算器检查设计、以确保正确设置匝数比、TL431反馈和 UCC28740器件。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

    如果您在使用 Excel 工具检查设计后仍有问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表中有很多初学者不熟悉的参数。 我需要对此进行更深入的研究、以便更好地理解。 感谢 Mike 的快速答复、感谢观看 TI 系列视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    Excel 工具会直接转发。  您可以在"开始此处"工作表中输入设计输入。

     

     

    然后、Excel 工具将计算工具中用于以下原理图中元件的所有值。

     

    计算表将以白色显示与原理图匹配的建议元件。  然后、您将选择建议值的+/- 5%的元件、并以绿色将其输入到设计工具中。  请参阅以下内容。  还有一个部分用于计算变压器匝数比和变压器磁化电感。  如果您需要 有关这些计算的更多信息、应该能够在 UCC28740数据表中找到相关信息。

     

    正确输入所有元件后、即可使用这些元件来对照仿真原理图进行检查。

     

    有许多介绍如何使用 Tina 仿真器进行仿真的应用手册。  您可在以下链接中找到这些内容、它们可以帮助您调试模型。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=tina%20ti&tisearch=universal_search#support-training

     

    此致、