This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:使用超声波镜头清洗模块清洁矩形窗口

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508378/ulc1001-drv290xevm-cleaning-a-rectangle-window-using-ultrasonic-lens-cleaning-module

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

工具/软件:

你(们)好。

接下来、我想尝试您对振幅和频率的建议。 由于我不熟悉这项技术、您能详细介绍一下机械设计吗?

我的窗口是矩形、尺寸为215mm (130mm、宽度为6mm)。 我想了解:

振动模块应位于何处? 该怎么办? 还是高于? 它的一面?

是否需要多个振动模块? 如果是、有多少建议?

非常感谢您帮助我入门。

Haim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haim、  

    我们可以支持圆形窗口、但不支持矩形窗口上的机械设计。 原因是矩形窗口的振动不对称。 但是、我们有一个合作伙伴正在处理矩形窗口。 请联系他们寻求帮助。  https://www.ti.com/partner/EVUSC