This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:作业文件中缺少中间层

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508027/pmp41115-middle-layers-missing-in-job-files

器件型号:PMP41115

工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持:

我想评估 USB C 充电器 PMP41115的设计。

但是、作业文件中缺少中间层(信号1和2)。

您能给我发送这个参考设计的完整作业文件吗?

此致、

Radko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请访问 TI.com 上的 PMP41115、选择 CAD/CAE 符号、我们可以看到信号1和2在那里、如果您对此有疑问、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速响应。 这解决了我的问题。

    我指的是 gerber 文件。 您仍然可以在可能的情况下更新这些内容。

    再次感谢!